This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TIDA-01606:软件文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776385/linux-tida-01606-software-files

器件型号:TIDA-01606

工具/软件:Linux

2018年5月、关于 TIDA-01606的软件文件何时上传的问题也是如此、答案是在将来再次查看。

是否有任何有关上载软件文件的更新? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abed、
    我对本版本的延迟表示歉意。 测试和最终确定软件所花费的时间比我们最初预期的要长。
    由于对它的需求、我们正在研究一个不久将会推出的 Interum 解决方案。