主题中讨论的其他器件:CC1310
大家好、我们使用的是 TIDA 00489布局、我对生产有一些疑问。
- 我们希望使用 CLI 脚本刷写 CC1310上的软件、并且必须读取芯片的 MAC 地址、以便对器件进行内部跟踪。 我没有太多经验、想知道我应该使用哪些选项。 我基本上想使用"擦除"、"编程"和"验证"功能。 但有几个"详细"选项。
- 我应该采用哪些擦除、CCFG 和闪存页面选项?
- 我应该使用什么复位和运行操作? (我认为刷写后运行应该是正确的)
- 我还应该寻找什么?
- 在此过程期间/之前/之后、如何自动读出 MAC 地址?
- 我们正在考虑使用 SWD 调试器通过 JTAG 报头手动读取 MAC、您能推荐我们可以购买的一款吗? 由于使用 JTAG 电缆、将 TIDA 00489连接到 Launchpad 并 使用闪存编程器读取 TIDA 板的 MAC 地址不起作用。
希望我对我的问题很清楚。
此致
SLV1n