This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20345:可调光出口照明设计

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20345, PMP20612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776589/pmp20345-dimmable-exit-light-design

器件型号:PMP20345
主题中讨论的其他器件: PMP20612

您好!

我的一位客户希望使用新 的可调光出口照明设计。 它们以恒定电流驱动一串 LED。

要求如下:

输入: 230V AC

输出: 48V 180mA 和360mA (2个设计)

我检查并找到了该参考设计(PMP20345)、该设计非常接近除调光控制之外的要求。

是否有一种简单的方法可以将调光控制添加到此参考设计中?

或者是否有其他更好的解决方案来满足上述要求?

谢谢、此致、

厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PMP20345使用初级侧调节(PSR)控制器。 其控制律允许使用电流感应信号来执行恒定电流控制。 由于很难更改电流感应电阻器来调节峰值电流电平以满足调光要求、因此我认为最好使用具有次级侧调节(SSR)控制器的反激式转换器、并从次级侧提供电流控制信号。 PMP20612 DC-DC 级可作为示例。