This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:WEBENCH 电源设计器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/770334/webench-tools-webench-power-designer-webench-power-designer

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI:

Webench 运算放大器设计工具似乎不再起作用。 该链接将带您进入电源设计器。

最棒的

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    WEBENCH 放大器设计器已经废止、因为 Adobe Flash 即将逐步淘汰。
    很抱歉、由于我们正在积极移除放大器设计器的所有入口点、此工具的某些入口点仍然浮动。
    如果在为您的电路选择最佳运算放大器方面需要帮助、请尝试按放大器电路功能搜索工具。
    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Alfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Alfred。

    因此、如果我没有迁移到 HTML5、而是正确了、那么您将完全删除这样一个很好的工具。 太可惜了。  

    这些链接与您设置运算放大器选择工具的方式相同-与 Webench 放大器设计器完全不同。  

    希望 TI 改变他们的想法。  

    祝你一切顺利、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    我很高兴听到您的反馈、非常感谢放大器设计器。

    之所以做出这一决定、是因为我们收到了很多他们希望获得更多的反馈

    选择放大器、而不是设计电路。 因此、我们确定了放大器选择工具的优先级

    并于去年年底发布。 我们计划开发简单的放大器设计工具

    HTML 中的功能。 我希望您将继续支持我们的工具并提供反馈。

    我们肯定需要获得更积极的反馈、以确保我们朝着正确的方向前进  

    我们创建的工具确实可以帮助您进行设计。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想在此表达我的观点、我个人认为 WebBench 放大器设计人员是一款出色的工具。 它快速且简单易用。
    TI 应该一直努力保持它的运行状态、直到它的 HTML 替换准备就绪。

    这里希望所承诺的 HTML 替换能像原来那样简单直观地使用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    感谢您的反馈! 我们非常感谢。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我们也希望您对此有所作为。
    此致、
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治

    请帮助我了解您如何使用该工具? 选择或设计?
    您最喜欢的功能是什么? 该工具在哪些特定领域真正对您的设计有所贡献?
    您的反馈肯定会帮助我们定制未来的工具。

    谢谢、
    Alfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它经常帮助我根据我的规格(通常为输入/输出)快速设计放大器电路。 它是无载 TI 运算放大器评估板的强大配套器件。 我可以在数分钟内将放大器组合在一起。
    组件选择也非常有用。 我希望您在编译 html 版本时将其恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治

    我们认识到您的反馈的重要性、并相信它会对我们未来放大器工具的方向形成决定性影响。
    我想与您进一步讨论您通过电子邮件提供的一些反馈。 如果我通过您的电子邮件联系您、这是否可以? 请关闭此主题、因为我们正在将讨论移离线。

    此致、
    Alfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    我不介意使用电子邮件、但我怀疑您的意图是关闭该主题、而不是达成解决方案。 我希望我会被证明是错误的。  

    如果情况并非如此、我感谢您抽出宝贵的时间帮助您节省 Webench、我期待您的帮助。  

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    老实说,其中一个意图是结束这一话题并使我们的讨论脱机:)。 主要原因是、作为 WEBENCH (R)放大器设计器的工具定义器、新的滤波器设计工具、WEBENCH (R)接口设计器等、我非常想听取您的反馈。 实际上、这是我第一次收到如此好的反馈、我认为我找到了我的粉丝。 在我们通过电子邮件进行的后续讨论中、您的反馈可能涉及深入讨论我们未来工具的详细功能、我认为这些功能在准备公开之前应保密。


    此致、
    Alfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Alfred、
    如果我可以提供反馈或其他帮助、请随时联系我。
    祝你一切顺利、
    乔治