This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMV431:LMV431/TLVH431 SPICE 模型的奇怪结果

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMV431, TL431, TLVH431, TLV431, LMV431A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769069/tina-spice-lmv431-strange-results-with-spice-model-for-lmv431-tlvh431

器件型号:LMV431
主题中讨论的其他器件:Tina-TITL431TLVH431TLV431

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

今天、我在比较器电路中使用并联稳压器 LMV431获得了一些令人惊讶的仿真结果。 我使用 TI 在网站上提供的 SPICE 模型。 在比较器输出"低电平"状态下、输出(表示阴极引脚上的电压)显示接近零 RESP 的电压。 略为负、约为 -74mV。 这违背了所有的期望。 另一方面、TL431的 SPICE 模型根据我的预期和数据表显示在此状态下的电平大约为+2V。 具有1.24V 基准电压的 LMV431可能会降至约1.0V -但不会降至零、尤其是不会降至负值!

该 SPICE 模型会发生什么情况? 顺便说一下:我看到 TLVH431的模型也是如此。

此致

HaJue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HaJue、

    能否连接您正在使用的测试电路? 这将有助于我们分析问题。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    感谢您的回复。

    与此同时、我发现了另一个有关用作比较器的 TL431的问题:输出降至1V、我预计大约 2 V

    我想、这些并联稳压器的模型已经构建完成、并针对闭环应用中的常规使用进行了测试、将它们作为电压稳压器运行。 在组件级别构建的模型、包括晶体管等、也应该能够使用开环-但使用行为建模的建模方法是什么?

    对于使用*431系列稳压器作为比较器的客户,很难或不可能预测他可以使用哪种型号以及哪种型号会产生垃圾结果。

    我可以向您发送显示问题的测试电路。 由于我通常使用来自 Intusoft 的 ICAP/4、因此它不会帮助您接收此类测试电路、但在 TINA-TI 中、问题是相同的。 因此、这里是以 TINA-TI 格式附加的测试文件。

    此致
    HaJue

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_TLVH431_5F00_1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HaJue、

    请使用 TI 网站上显示的 TL431的更新 TINA-TI 模型。 目前、我们将研究 TLV431和 TLVH431的 TINA-TI 模型。 我们将在几天内为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HaJue、

    很抱歉耽误你的答复。 我们在 TLV431和 TLVH431 TINA-TI 模型中发现了一个问题。 对于这两个器件、我们将更新 TI 网站中的模型。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    感谢您的回答。 我期待您的网站上提供更新的模型。

    顺便说一下:LMV431是什么? 也有同样的问题、您没有提到这个部分。

    此致

    HaJue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HaJue、

    我在 TI 网站上看不到 LMV431的任何 SPICE 模型。 请仔细检查器件型号吗?

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    让我惊喜的是-你是对的! 今天、您的网站上没有 LMV431的型号。 但是、我有一个、我在2019年1月27日下载了它。 该文件附加到此邮件中。 在一些最小差异下、它与 TLVH431的模型非常相似-因此、错误行为与 TLVH431相同。

    无论如何-对于基准电压为1.24/1.25V 的并联稳压器、我需要一个闭环和开环工作模型。我不认为这会是一个问题。

    为了控制您的控制、您的竞争对手并没有做得更好、直到今天、我发现唯一一款运行起来令人满意的并联稳压器 SPICE 模型是 Diodes Inc.的 ZR431L 模型 -遗憾的是、仅当 Vmax = 10V 时、这对于我的应用来说太小了。 有时世界会变得复杂!

    此致
    HaJue

    e2e.ti.com/.../LMV431A_5F00_TRANS.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HaJue、

    感谢您的澄清。 我们还将更新 TI 网站中的 LMV431A 模型。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta