主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 TL431、 TLVH431、 TLV431、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
今天、我在比较器电路中使用并联稳压器 LMV431获得了一些令人惊讶的仿真结果。 我使用 TI 在网站上提供的 SPICE 模型。 在比较器输出"低电平"状态下、输出(表示阴极引脚上的电压)显示接近零 RESP 的电压。 略为负、约为 -74mV。 这违背了所有的期望。 另一方面、TL431的 SPICE 模型根据我的预期和数据表显示在此状态下的电平大约为+2V。 具有1.24V 基准电压的 LMV431可能会降至约1.0V -但不会降至零、尤其是不会降至负值!
该 SPICE 模型会发生什么情况? 顺便说一下:我看到 TLVH431的模型也是如此。
此致
HaJue