This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PMP21251:UCC28056和 UCC256304如何帮助在低成本、高效率、离线交流/直流转换器中的所有负载运行中保持高效率?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776928/faq-pmp21251-how-do-ucc28056-and-ucc256304-help-maintain-high-efficiency-across-all-load-operations-in-low-cost-high-efficiency-offline-ac-dc-converters

器件型号:PMP21251
主题中讨论的其他器件:UCC28056UCC256304

UCC28056和 UCC256304如何帮助在低成本、高效率的离线交流/直流转换器中的所有负载运行中保持高效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP21251 是 TI 电源参考设计解决方案、可帮助开发高效率且具有成本效益的电源解决方案、为离线交流/直流工业和个人电子应用提供隔离式12V/170W。

    UCC28056 是一款高性能 CRM/DCM PFC 控制器、在满载时以转换模式(TM)运行、并在轻载时无缝转换至断续传导模式(DCM)。 此外、该器件还包含突发模式运行、以进一步提高轻负载性能、使系统能够满足具有挑战性的能耗标准、同时无需关闭 PFC。

    在此应用中 、UCC256304 LLC 谐振控制器在 PFC 交流/直流转换后提供隔离式12V/10.8A 输出(连续电流、14.4A 峰值电流)。 借助先进的突发模式、此 PFC + LLC 系统可实现94%的峰值效率和89mW 的无负载待机功耗、而无需在230VAC 输入下关闭 PFC、超越了所有严格的能源标准。 许多系统以前使用辅助反激式、必须在待机时关闭 PFC 以满足这些能源标准。 UCC256304UCC28056 可在 PFC 始终开启的情况下实现89mW 的待机功耗、因此无需使用辅助反激式器件、从而大幅节省成本。

    PMP21251 参考设计演示了其中的每个特性、该设计可用于为多种工业和个人电子交流/直流应用供电、例如一体式 PC、LCD 电视和适配器。

    要详细了解此参考设计在典型和应力测试条件下的性能、请参阅 PMP21251用户指南的第2节"测试和结果"。

    您还可以从 PMP21251 文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。