This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PMP21513:在为音频应用实现电源时使用 UCC28742和准谐振反激式拓扑有哪些优势?

Guru**** 2811435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776927/faq-pmp21513-what-are-the-benefits-of-using-ucc28742-and-quasi-resonant-flyback-topology-in-the-implementation-of-power-supplies-for-audio-applications

器件型号:PMP21513
主题中讨论的其他器件:UCC28742

在为音频应用实现电源时使用 UCC28742和准谐振反激式拓扑有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP21513 是一款经过全面测试的 TI 电源参考设计、适用于25/50W 音频应用。 此设计能够在85-265VAC 的宽输入电压范围内运行。

    UCC28742 是一款采用此准谐振(QR)反激式设计的经济高效型 PWM 控制器。 PMP21513的 QR 开关操作 可在音频系统所需的负载范围内实现高效率(25W 连续运行和50W 峰值运行)。 此变压器设计支持双路输出、并使用交错绕组对6V 输出进行更精确的调节。

    UCC28742 使用光耦合反馈提供恒定电压、从而改善了对大型负载阶跃的瞬态响应。 其他优势包括能够保持敏感音频信号的低噪声(输出电压小于24V 的2.5%)。

    要详细了解此参考设计在典型和应力测试条件下的性能、请参阅 《PMP21513用户指南》的第2节"测试和结果"。

    您还可以从 PMP21513 文件夹中下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。