This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PMP21366:在工业应用的高功率交流/直流转换中、UCC28064A 如何在轻负载和重负载下保持高效率?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776924/faq-pmp21366-how-does-ucc28064a-maintain-high-efficiency-at-light-and-heavy-loads-in-high-powered-ac-dc-conversion-in-industrial-applications

器件型号:PMP21366
主题中讨论的其他器件:UCC28064A

在工业应用的高功率交流/直流转换中、UCC28064A 如何在轻负载和重负载下保持高效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP21366 是一款 TI 电源参考设计解决方案、可帮助开发适用于众多中高功率(300W~700W)交流/直流整流器的高效且具有成本效益的电源解决方案。

    对于需要低系统高度、低辐射电磁干扰(EMI)和大于300瓦输出功率的交流/直流整流器、 最好使用交错转换模式功率因数校正(PFC)控制器、例如 UCC28064A。 此外、交错转换模式 PFC 将通过无缝同步双相来减少输出电流纹波、从而减小大容量电容器并提高系统可靠性。

    除了上述交错转换模式 PFC 可提供的优势外、 UCC28064A 还可在轻负载时启用突发模式运行、从而提高轻负载效率、而无需在轻负载运行期间关闭 PFC。 这对于帮助满足某些离线标准(即80PLUS)以及轻负载效率要求尤其有利。

    PMP21366 参考设计展示了其中的每一项特性、该参考设计可与其他 TI 控制器搭配使用、为众多工业应用供电。

    要详细了解此参考设计在典型和应力测试条件下的性能、请参阅 《PMP21366用户指南》的第2节"测试和结果"。

    您还可以从 PMP21366 文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。