This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PMP20859:在实施“平滑过渡”PoE PD 参考设计时使用 TPS2372 (具有自动 MPS 和放大器的 PoE 高功率 PD 接口;Autoclass)有哪些好处?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776922/faq-pmp20859-what-are-the-benefits-of-using-tps2372-poe-high-power-pd-interface-with-automatic-mps-autoclass-in-the-implementation-of-a-smooth-transition-poe-pd-reference-design

器件型号:PMP20859
主题中讨论的其他器件:TPS2372

在实施“平滑转换”PoE PD 参考设计中使用 TPS2372 (具有自动 MPS 和 Autoclass 的 PoE 高功率 PD 接口)有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP20859 是一款具有平滑转换功能的双输入冗余 PoE PD 参考设计。 平滑转换特性可提供非中断输出功率。 为了使转换平稳运行、PD 的 PoE 输入必须保持与电源设备(PSE)的连接。 IEEE802.3bt PoE 规范中定义了维持功率特征(MPS)、这是 PSE 必须保持连接到 PD 的最小负载。 TPS2372 会自动检测何时达到最小负载、并施加脉冲负载(以降低功耗)以满足 MPS 要求。

    要详细了解此参考设计在典型和应力测试条件下的性能、请参阅 PMP208959用户指南的第2节"测试和结果"。

    您还可以从 PMP20859 文件夹中下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。