This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PMP20859:“平滑转换”功能在实施以太网供电(PoE)用电设备(PD)方面有哪些优势?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776921/faq-pmp20859-what-benefits-does-the-smooth-transition-feature-offer-in-the-implementation-of-power-over-ethernet-poe-powered-device-pd

器件型号:PMP20859

在实施以太网供电(PoE)用电设备(PD)时,“平稳过渡”功能有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP20859 是一款具有平滑转换功能的双输入冗余 PoE PD 参考设计。 平滑转换特性可提供非中断输出功率。 PMP20859 参考设计接受两个 IEEE802.3bt 输入和一个来自墙上适配器的辅助输入。 只要一个输入保持连接、就可以断开和/或重新连接其他两个输入、而不会中断5V/6A 输出电源。

    要详细了解此参考设计在典型和应力测试条件下的性能、请参阅 PMP208959用户指南的第2节"测试和结果"。

    您还可以从 PMP20859 文件夹中下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。