This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PMP21462:在实施“抗磁干扰”电源参考设计时使用 UCC28742 (具有光耦合器反馈的高效反激式控制器)有哪些优势?

Guru**** 2925430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776918/faq-pmp21462-what-are-the-benefits-of-using-ucc28742-high-efficiency-flyback-controller-with-optocoupler-feedback-in-the-implementation-of-a-magnetically-resistant-power-reference-design

器件型号:PMP21462
主题中讨论的其他器件:UCC28742

在实施“抗磁干扰”电源参考设计中使用 UCC28742 (具有光耦合器反馈的高效反激式控制器)有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP21462 是一款抗磁干扰的12W 准谐振反激式参考设计。 该器件专为宽输入(90-490 Vac 输入)而设计、并考虑了由于外部磁体而产生的变化。 为了使该参考设计在各种条件下可靠运行、需要使用断续传导模式(DCM)。 DCM 可实现更简单的控制环路、该环路可在宽输入范围内工作。

    准谐振操作允许控制器通过使用谷底开关来降低开关损耗、从而在 DCM 下运行。 之所以选择 UCC28742 (具有光耦合器反馈的高效反激式控制器)、是因为它提供了这种准谐振开关功能、可实现低成本输出整流器。

    要详细了解此参考设计在典型和应力测试条件下的性能、请参阅 《PMP21462用户指南》的第2节"测试和结果"。

    您还可以从 PMP21462 文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。