This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PMP21462:与其他准谐振反激式电源参考设计相比,此“抗磁干扰”电源参考设计具有哪些优势?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776916/faq-pmp21462-what-benefits-does-this-magnetically-resistant-power-reference-design-offer-over-other-quasi-resonant-flyback-power-reference-designs

器件型号:PMP21462

与其他准谐振反激式电源参考设计相比,此“抗磁干扰”电源参考设计具有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP21462 是一款抗磁干扰的12W 准谐振反激式参考设计。 它采用具有铁粉芯的变压器、可抵抗磁力。 它还提供软饱和曲线。 但是,即使使用这种类型的磁芯,向磁芯引入强的外部磁体也会降低变压器的初级电感。 因此、占空比将减小、并导致功率组件中的峰值电流更高。

    为了应对这些影响、PMP21462 电源参考设计旨在以更高的初级电感和更低的峰值电流正常运行。 此外、如果电感降低、它还提供了在更高的峰值电流下运行的裕度。

    要详细了解此参考设计在典型和应力测试条件下的性能、请参阅 PMP21642用户指南的第2节"测试和结果"。

    您还可以从 PMP21642 文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。