This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28600-Q1:将 SVG 添加到原理图表单

Guru**** 2987760 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776732/webench-tools-ucc28600-q1-adding-svg-to-schematic-form

器件型号:UCC28600-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的所有人:

如何使用上述 IC 将用于电源应用的 SVG 上传到原理图中?

我的电源要求

110-240VAC
48V 5A 输出

我有 SVG 形式的原理图,其中打开的是 chrominhtml,我想将其转换为 eageg 原理图文件,并将其用于 PCB 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milind、
    无法将 SVG 文件转换为 eGeg 原理图。 您可以使用 UCC28600-Q1针对输入条件创建 WEBENCH 设计。 一旦您对设计深信不疑、就必须在 Eagle 中绘制原理图。 我们目前支持直流/直流转换器的导出功能(原理图和布局)、但不支持交流/直流或高压直流/直流转换器。
    下面是使用 UCC28600-Q1的设计的 WEBENCH 链接。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、
    Gerold