This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30464:适用于直流/直流打印机电源设计的 LM5119

Guru**** 2924920 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30464, PMP30168, INA198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776579/pmp30464-lm5119-for-dc-dc-printer-power-design

器件型号:PMP30464
主题中讨论的其他器件: PMP30168INA198

尊敬的先生

美好的一天! 打印机电源要求直流/直流电源,并且需要 IEC60950 LPS (限制电源)。 规格如下所示。

输入电压:12-48V

 输出电压:8.3V/5A

 OCP:6.5A 圆形  峰值负载:1ms 时为20A

峰值。20A:持续1ms,0A 1.3mS,此模式必须保持工作500秒

产品需求符合 LPS 标准

我 发现 PMP30464 交错降压转换器可以满足峰值功率要求、但我不知道它是否可以满足 IEC60950 LPS 要求。 如果不是,如何实现此功能。

此致

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加峰值负载、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看原理图 PMP30168第2页、分流电阻器 R301两端的电压
    1毫欧驱动高侧放大器 U301 INA198;通过增益 x100、您的电流监控器输出
    为1V/10A。 您可以执行峰值检测、也可以通过添加积分器平均值来实现
    阈值。

    此致、Bernd