This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:为什么 Vin RMS 最大值为300V?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774828/webench-tools-why-vin-rms-max-until-300v

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的客户想知道 为什么 Vin RMS Max 仅达到300V? 它们需要对277V 输入电压+额外电压进行仿真。

非常感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jugar、

    您能否提供有关您的设计的其他信息、如器件型号、输入/输出条件等? 或者、您可以使用以下快照作为参考来共享您的设计链接。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod、

    我是 JuMar 推荐的客户。

    我想模拟适用于85VAC 至305VAC 的离线通用输入电源。 305Vac 是标准美国建筑电压277Vac 加上10%容差。

    问题是 Webench 不接受任何高于300VAC 的电压。

    现在、我可以使用 Webench 测试我的设计、但不能达到可能存在的最大输入电压。 为此、我仍然必须进行手动检查和计算。

    我的问题是:是否有办法克服这一限制? 最好的解决方案是将范围扩展到305Vac。

    这似乎是合理的、因为它是美国使用的标准电力线电压(的最大值)。

    此致、

    约斯特

    • 空载功耗低于400mW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约斯特、您好!

    感谢您提供更多详细信息。 交流/直流电源设计器可接受高达1000V 的交流电、如下面的屏幕截图所示。 您能否提供有关300VAC 限制存在之处的更多详细信息? 也许、屏幕截图有助于澄清问题。 请告诉我们。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod、

    感谢您的回复。

    我在 Webench 中检查了该范围、实际上、使用305Vac 时没有问题。

    我已经研究了很多不同的仿真器、必须将它们混合起来。

    所以、这个问题已经解决。

    此致

    约斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Joost。 如有任何其他问题、请告知我们。


    此致、

    模块