This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMZM33602:LMZM33602

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/775115/tina-spice-lmzm33602-lmzm33602

器件型号:LMZM33602
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我正在 TINA 中仿真 LMZM33602 SPICE 模型。

但每次运行瞬态仿真时、收敛错误都会在仿真的特定百分比结束后出现(将更新下面的快照)。

我还更改了分析参数、例如 TR 激励细分、优化的绝对误差、优化的线轴误差等

但误差将以完成仿真的不同百分比出现。

  • 电路原理图。

  • 这是我在仿真时始终得到的误差。

输入为28VDC、所需输出为12VDC、 假设负载为1A。

也附加了 TINA 原理图文件。

e2e.ti.com/.../LMZM33602.TSC