This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28019A:UCC28019A

Guru**** 2512055 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28019A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776575/tina-spice-ucc28019a-ucc28019a

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28070

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

能否添加用于仿真的 IC (UCC28019A)?

如果是、我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinesh:

    我们没有器件 UCC28019A 的 SPICE 模型。 但您可以参考 UCC28070。 这是一个与 UCC28019A 相似的器件、我们为其提供了 PSpice 和 TINA-TI 模型。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找 UCC28019A PFC。
    我无法使用其他 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。
    这会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinesh:

    我们很抱歉让您知道我们无法为 UCC28019A 提供 SPICE 模型、因为我们没有 SPICE 模型。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    您可以在 ti.com/spicerack 上搜索具有 SPICE 模型的类似器件。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta