This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:LaunchPad 所需的源代码

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281, LAUNCHXL-F28027F, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/775153/tida-00281-required-source-code-for-launchpad

器件型号:TIDA-00281
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28027FMOTORWARE

您好!

我将 TIDA-00281参考设计用于48V BLDC 电机驱动器。 为此、我将购买   LAUNCHXL-F28027F LaunchPad。  

因此、任何人都请提供 LaunchPad 的源代码。

 

此致

纳雷什

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过以下链接下载 TIDA-00281的软件和设计指南、然后按照指南的第6节运行示例软件。 该软件适用于 LAUNCHXL-F28027F、其中包括该设计的源代码。
    www.ti.com/.../TIDA-00281

    可以从以下链接下载 MotorWare、您可以在 motorWare 中找到更多示例项目以及与其他逆变器板配对的 LAUNCHXL-F28027F 的源代码。
    www.ti.com/.../MOTORWARE。

    如需更多信息、请访问以下链接。
    www.ti.com/.../LAUNCHXL-F28027
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,罗燕明