请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560B-Q1 工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用了 TPS54560B-Q1并构建了电路。我的输入电压为48V、输出电压必须为24V、电流为5A。我不确定我的电路是如何工作的、这就是为什么我要对我的电路进行仿真的原因、当我使用 WEBENCH 工具时、它找不到任何匹配项 因此、我想尝试模拟"Proteus 8专业"、但我没有找到该库。下面显示了以下电路。是否有人可以帮助我?我犯了什么错误?我应该为它做什么?