This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 能否在.svg 中打开图形符号库的源代码以使世界变得更加美丽? ☺︎μ A

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/775151/could-ti-open-source-their-graphical-symbol-library-in-svg-to-make-the-world-a-more-beautiful-place

主题中讨论的其他器件:UCC27511

根据该线程、

我也"欣赏 TI 制造的优雅参考电路图"。

解释说这不是特定软件的产品、而是图形部门的产品。

TI 是否可以考虑发布使用的符号、以便我们都可以获得漂亮的原理图/图? 作为开放源码.svg 集合?

Relaxedμ A

SENTHIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENTHIL、
    我感谢您的感受。
    这些较旧的原理图很漂亮、但仅提供 pdf 格式。

    目前、TI 将 Altium 用于 EVM 和参考设计。
    下面是一个示例。


    UCC27511 4A/8A 单通道高速低侧栅极驱动器
    www.ti.com/.../toolssoftware

    TI.com 上现已提供了典型的参考设计。
    适用于机器视觉的 LED 照明控制参考设计
    http://www.ti.com/tool/TIDA-01081 

    此 LED 照明控制参考设计演示了一种独特的方法来驱动和控制多个大功率发光二极管(LED)串。 此参考设计适用于工业机器视觉系统,也适用于其他工业或汽车照明。


    原理图/方框图
    物料清单
    软件
    图层
    装配图
    CAD 文件
    Gerber 文件

    单击"CAD Files"将打开一个 ZIP 文件夹、其中包含该设计的完整 Altium 文档。
    您应该能够访问 Altium 项目中的器件符号和信息。

    您可以查看其他 TI 器件的 EVM 和参考设计、许多器件都有您可以使用的 CAD 文件。
    工具和软件。

    感谢您关注 TI 以及优雅的原理图符号。