This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01063:PCB Rogowski 线圈设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/773939/tida-01063-pcb-rogowski-coil-design

器件型号:TIDA-01063

我将 TIDA-01063参考设计(文档 TIDUBV4A)视为在半桥高频逆变器的直流桥臂中开发过流传感器的起点。  我将需要一个 PCB Rogowski 线圈和一个积分器电路。  我尝试遵循 TIDUBV4A 文档中的公式。  我在 表1 (第2页)中看到罗氏线圈的物理尺寸(线圈内半径和外半径、匝数等)。  然后、在第8页、公式9中、我看到了互感的公式。  根据第14页的表2、该电感为0.048uH。  表1中未列出 h 的尺寸(PCB 上布线和下布线之间的分布)、因此我很难调节公式以得出0.048 uH。  如果我假设 h = 1.255mm、我可以得到48uH、但这是远且电感极高的。  可以有人帮我解决这个问题吗?  我使用的公式是 M=(N x (uh)/(2pi)) xln (DEXT/Dint)。  可能我没有正确的方法。

谢谢您- John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、您好、感谢您关注德州仪器。 您的查询已转发给班加罗尔的工业楼宇自动化团队成员。 因此、请留出另一个工作日来回答您的问题。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您将我们的参考设计用于您的应用、我们很乐意为您的设计提供支持。

    根据您的上述查询、我的理解是您正在尝试为高频半桥交流/直流逆变器构建电流感应、从而帮助使用现有 PCB 本身实现隔离式电流测量。 我假设您正在尝试记录通过桥臂的平均电流以实现控制方案。

    对于174匝、1.7mm (0.0017m) PCB 高度和12.5mm (0.0125m)内半径以及27.7mm (0.0277m)外半径、我们得到的互感为47.07nH、通过实际测量值近似为48nH。 (将 mm 转换为仪表以进行计算、因为磁导率为亨利/仪表)

    此致、

    Srinivasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 您的信息给出了该出版物中的确切答案。 现在、使用这些相同的参数、我将仔细检查自感公式-第11页的公式26。 我的计算结果是8.193uH、但出版物显示8.34uH、所以我只想确认我的公式是否有问题?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我们使用电感分析器验证了自感、并使用10个 PCB 线圈传感器中的峰值观测值进行阶跃响应仿真、以获得最坏情况下的延迟。

    此致、

    Srinivasan