This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TAS2560:TAS2560 SPICE 模型请求

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774663/tina-spice-tas2560-tas2560-spice-model-request

器件型号:TAS2560
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好!

我想为 TAS2560使用 SPICE 模型、但我只能在 TI 主页上找到 IBIS 模型。 TAS2560的 SPICE 模型是否存在?

此致、Jesper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesper、您好!

    抱歉、我们没有该器件的 SPICE 模型。

    您可以查看我们的所有可用模型、看看其中是否有一个模型与此器件类似、并可能用于仿真:
    webench.ti.com/.../

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!

    问题是、唯一可用的模型是 IBIS 模型(TAS2560.IBS)、我通常使用的 TINA-TI 或 SPICE 仿真器不支持该模型。

    此致、Jesper