This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01465:参考设计 TIDA-01465的固件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01465

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771623/tida-01465-firmware-for-the-reference-design-tida-01465

器件型号:TIDA-01465

您好!

在哪里可以找到参考设计 TIDA-01465的固件。
谁能提供它。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    您可以通过 GUI 下载固件。 固件集成在 GUI 中。

    如有其他问题、请告知我

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、我需要的是微控制器 MSP430的源代码、我需要控制更多应用的输入/输出、并且需要将它们添加到微控制器代码中。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的客户:
    由于版权问题、源代码不可用。 您可以使用二进制代码测试 MCU、或使用自己的 MCU 进行测试。
    感谢您的理解。