This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:激光电流控制问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774835/tida-01573-laser-current-control-question

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件: LMG1020

你(们)好

您是否会在下面提出有关 TIDA-01573的5个问题?

有关详细信息、请参阅随附的文件。

问题

R5、R6、R7、R8负载电阻吗? 我们应该在连接时移除这些电阻器
  激光二极管?
2.如何使用此板调节激光电流?
您能给我一个包含电流调节部件的参考电路图吗?
4.您能给我提供能够持续设计外设部件的工具吗?
  例如、您是否有 WEBENCH 之类的在线工具或用于计算的工作表
  输入电源电压、激光变频、激光电流、
  脉冲频率、占空比等。
在 TIDA-01573中、阳极侧端子与一起分支到右侧的2个位置  
  顶层布线、但我们是否也应该考虑电路板布局?
谢谢
此致、
Shidara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shidara、

    感谢您在 TIDA-01573上发表问题。 让我来尝试回答、
    1)是和是
    2)使用脉宽或总线电压进行调节
    3)查看 lmg1020数据表中的简化激光雷达驱动器级图
    4)我认为我们目前没有这样的东西,你是什么意思外设部件的常数?
    5) 5)这适用于分离式电源平面、对于驱动激光布局至关重要、请查看 TIDA-01573报告以及数据表的 lmg1020末尾

    如果您还有其他问题、请告诉我!
    谢谢、