This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:关于电流传感器 ACS716KLATR-12CB-NL-T

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774576/tida-00961-about-current-sensor-acs716klatr-12cb-nl-t

器件型号:TIDA-00961

你(们)好  

TIDA-00961 使用低带宽(直流~120kHz)电流传感器 ACS716KLATR-12CB-NL-T,它在高开关频率下是否有严重衰减?

如果是、您如何解决此问题?

不同的延迟时间、如何克服?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    在 本设计中、ACS716KLATR 电流传感器用于低带宽控制和保护、不会影响逐周期 Ton 时间。

    我将在同一主题上向您的另一个主题提供相同的回复。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    我们不使用峰值电流控制。 由于它是平均电流控制、霍尔效应传感器的带宽限制不会影响系统性能。

    此致、

    Salil