This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01292:TIDA-01292中的过流保护

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771049/ccs-tida-01292-overcurrent-protection-in-tida--01292

器件型号:TIDA-01292

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们正在使用您的参考设计、我通过上一篇文章获得了源代码。 您在这里指出、它还包括过流保护、但我们无法在共享的源中找到相同的保护。

是否更新了? 请发送具有过流保护功能的最新代码。

等待您的回复、

我的邮件 ID - vasanthky@bel.co.in

上一帖子:

e2e.ti.com/.../721464

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请回复上述帖子、我们不清楚是否应该执行该帖子。
    我们尝试实现过流保护、但无法从您的代码(修改为打印)将值打印到控制台(ADC 值)。
    我真诚地请求 TI 团队为我提供帮助。
    我们将您的设计用于生产、这会造成障碍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vasanth,

    我们正致力于这项工作。。。 给我们几天时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能尝试检查您是否可以下载上面的链接 。  

    此源代码具有当前保护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是,它没有打开,您可以尽快通过电子邮件 ID vasanthky@bel.co.in 发送它