This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从何处获取菊花链 GBA IC [SPAA99B]

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/773759/where-to-get-a-daisy-chain-gba-ic-spaa99b

主题中讨论的其他器件:BQ24160

您好!

我们还想尝试在内部组件行中处理 BGA。 为此、我想在开发中的 PCB 的备用区域放置一个菊花链虚拟 BGA IC。

我有将近10x10 mm²的空间、希望使用具有150µm μ m 最小轨迹宽度的技术。  我想按照  SPAA99B 中的说明安装87ZVW 或143ZWU 封装。 在本 pdf 中、还提到了 ti 提供此类菊花链式封装。

此致

Philipp Sedlmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Philipp、

    我以前没有看到过这些菊花链虚拟 BGA、但我可以找到您参考的应用手册。 www.ti.com/.../spraa99b.pdf

    对于 TI 器件、我只能找到使用87ZVW 封装的 MSP430FR59xx 器件、但我找不到任何提供143ZWU 封装的器件。  我正在搜索 我们的封装页面。   

    选择这些封装时、您是否在寻找特定的器件?

    我将与我的 MSP430封装团队一起尝试了解有关这些器件是否可用的更多信息、如果可用、将需要什么流程来对其进行水处理。

    谢谢、
    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢您的快速回复。 这更像是一个一般性请求、但我们在其中一个正在使用的项目中有一个 BQ24160。 我们使用的是 VQFN 封装、希望缩小 BGA 的尺寸(是的、这将是0.4间距)。 我们的 PCB 制造商也可以制造插入的通孔、但我们没有一个很好的 BGA 器件检查解决方案。 首先、我要验证我们内部使用菊花链虚拟的过程。

    这意味着、我只需要任何类型的 BGA 虚拟、在最好的情况下、引脚多于前面提到的器件的 DSBGA49。 但我能得到这样的家伙吗?

    此致

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Philipp、

    我与包装团队进行了沟通、遗憾的是、此应用手册似乎不正确。 我们不提供这些菊花链虚拟套件。

    该团队将审查并更新此应用手册以解决此错误。

    我用谷歌搜索了菊花链式 BGA、似乎有一些公司在那里销售这些虚拟封装和测试套件。

    此致、
    JD