This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM 的 VDDIO 电压是多少?

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774003/what-is-vddio-voltage-for-dp83825evm

主题中讨论的其他器件:DP83825EVMDP83825

我有一个用于新的 DP83825 10/100以太网 PHY 的 DP83825EVM。 我有用户指南、但找不到原理图。 我不清楚从 USB 供电时 VDDIO 电压是多少。 我正在尝试通过 FMC 连接器和 Xilinx XM105分线板将其连接到 Zedboard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    通过 USB 供电时、EVM 上的 VDDIO 为3.3V。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速响应。 您是否知道是否有可用的原理图?

    此致、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我向您发送了私人消息。 请回复、我将通过电子邮件发送原理图。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    希望我正确地回复了私人消息。 我使用 TI 论坛已经有一段时间了。 我非常感谢您的帮助。

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HSDC045A_5F00_DP83825EVM_5F00_Sch.pdf

    您好、Dave、

    请找到 EVM 原理图。

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我所需要的。 再次感谢。