This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I 以太网 PHY 的 PHYIDR1和 PHYIDR2值是多少?

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83825EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774053/what-are-the-phyidr1-and-phyidr2-values-for-the-dp83825i-ethernet-phy

主题中讨论的其他器件:DP83825IDP83825EVM

您好!

我将 DP83825EVM 用于 DP83825I 以太网 PHY 芯片。 我首先要对这样的新芯片执行的操作是读取 PHYIDR1 (偏移= 0x02)和 PHYIDR2 (偏移= 0x03)寄存器、以确保我至少具有基本通信。 但数据表将这些参数列为未知(即 X)。 这显然是一个非常新的芯片、但拥有这些值将会有所帮助。 通常、我会避免出现这种新情况、但这款芯片特别适合我们的需求。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    寄存器0x2 = 0x2000
    寄存器0x3 = 0xA150

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我所看到的。 感谢你的帮助。