This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:TIDA-01573的 PCB 项目:Altium 封装、符号和组件库

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771353/tida-01573-pcb-project-for-tida-01573-altium-footprint-symbol-and-component-libraries

器件型号:TIDA-01573

可能涉及的人员、

在 TIDA-01573的技术文档中、提供了评估板的 Altium 项目。  这 很有帮助。 但是 、我找不到原理图、尺寸和 3D 模型  

项目中组件的库。 此信息是否在其他地方发布?

祝你一切顺利、

滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rainer、

    该 TIDA 与 LMG1020EVM 相同、
    您可以从以下链接的 EVM 产品文件夹选项卡中找到这些工具:
    www.ti.com/.../LMG1020EVM-006

    如果您有任何疑问、请告诉我!
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Jeff:

    感谢 您于2012年2月2日提供的快速反馈。

    在您提供的链接中 、我可以找到一个原理图和一个 PCB 库文件。

    但是、它们只描述了一个组件。 显然、其余组件属于 TI 专有产品

    未分发的库。

    祝你一切顺利、

    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rainer、

    感谢您让我了解这一点。
    让我来看看我是否可以提供此信息并在明天更新您。
    您能告诉我您想使用该库实现哪些目标吗?
    您是否希望在更改 FET 的同时保持其他所有内容不变?
    您对 sch/布局有任何疑问吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rainer、

    只是快速更新、
    我正在更新1020EVM/TIDA-01573的设计文件。
    为了避免混淆、更新的文件将是相同的、并且它们将包含一个由 Altium 生成的包含 sch/PCB 组件的集成库文件。 让我在下周初这些文件可供下载时更新您。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常棒,非常感谢! 我没有查看博客、因此我的回复很晚。

    祝你一切顺利、Rainer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rainer、

    您现在可以下载新的设计文件、如果您有任何疑问、请告诉我!
    www.ti.com/.../LMG1020EVM-006

    谢谢、