This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-01627:TIDA-01627参考设计原理图和方框图问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774062/tina-spice-tida-01627-tida-01627-reference-design-schematic-and-block-diagram-issue

器件型号:TIDA-01627

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,我`m Leon。

今天、我将检查 TIDA-01627 电路设计。

Q1:我发现‘SW_SIG'看起来像是一个信号、但我找不到它链接到的位置。

实现某种功能是否重要? 也可以忽略它。

如果您能回答这个问题、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,发布错误的图片,正确的图片将按如下方式上传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广炎、

    此设计中未使用 SW_SIG 信号、可以忽略该信号。 它被添加为一个网络名称、以后可能会被其他人使用。 TIDA-01627设计不使用该信号。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric