This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:WEBENCH®︎设计 Tools

Guru**** 2611235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774004/webench-tools-webench-design-tools

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我已经开始了一项非常不寻常的活动、但也许我可以获得一些帮助和线索来执行它:

我将 HiFi 打造为真空管放大器、并且需要减小其重量、因为这是一款非常大的输入交流电源变压器 、可为管路供电。 因此、我尝试在 Webench 设计门户中找到一种方法来设计一个具有多个次级输出的 PSU、例如6.3V/4A;30V/0.1A、12V/1A、以及用于管板的350V/0.3A 高压。 我将认识到、我在使用 TI 软件设计时很新、可能有一些经验的社区成员会给我一些提示。

感谢您的建议、

Ion Dumitriu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ion:

    我们是否需要从单电源同时提供所有这4个输出?

    WEBENCH 电源设计器支持 HV 交流/直流和直流/直流设计、但目前仅采用单输出配置、  

    不过、我相信这些解决方案将在 WEBENCH 电源设计器中单独提供(这意味着采用单输出配置)。  

    不过、WEBENCH 有计划在未来支持多输出 HV 设计、  

    谢谢

    Sahil