This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00688:电隔离等级-多少?

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5017, TIDA-00688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769439/tida-00688-galvanic-isolation-level-how-much

器件型号:TIDA-00688
主题中讨论的其他器件:LM5017

我们有兴趣评估此设计、它与我们的要求非常匹配。

例外情况不是+15、-15V 和+5、我们只需要40mA 时的+24VDC

这种例外并不是那么困难。 我所期望的是该设计可以提供的隔离这一术语。

本设计中初级侧和次级侧之间的隔离是什么?

此外、我们是否可以获取该评估板?

我们的具体要求如下。

输入:18-36VDC

Output1:在18VDC 电源下、36mA~40mA 时为24V 直流

output2:在18VDC 电源下、36~40mA 时为24V 直流

 

对于输出2、我计划在电路板上复制整个设计、即2个具有2个 LM5017和2个平面的 DC-DC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guarang、您好、感谢您关注德州仪器。 您的查询已收到、但设计所有者目前不在办公室。 我们希望确定我们是否可以从电源设计服务团队的另一位德州仪器(TI)同事那里获得您的答案。 请允许我们在1-2个工作日内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurang:

    感谢您评估此电源设计。

    隔离仅取决于 PCB 参数。 这些由您自己的 PCB 设计和线圈的物理尺寸给出。 为了满足您的要求、您可以拆下负线圈并使用正 线圈的空间(将其分为两半)。 对于18V、12匝增至24V、16匝。其中一半、8匝您可以放置在负电压所在的层上。 这会导致每层8匝、而不是12匝。 在用户指南的第8页上、您可以看到线圈到磁芯的距离为0.475mm、12圈、因此当将匝数从12减少到8时、您可以在内部和外部磁芯部件之间进行拆分、从而获得1.4mm 的增益。 最后、您与磁芯之间的距离为1.1 mm。 根据您的 PCB 材料、您可以计算隔离电压。 我假设可能>1kV。

    另请查看 TIDA-00129。 它展示了采用传统薄 型变压器的24V 设计。 在这里、变压器制造商负责隔离级别、并可为您提供隔离详细信息。 BOBBINS 具有更长的距离、可提供更高的隔离电压(请参阅 TIDA-00237)。

    此致、

    Ingolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ingolf、

    感谢您的澄清、我了解了绕组结构以及使用2层 PCB 在输出端获得24V 电压。

    对于隔离、我的问题是不同的、我想知道您在 TIDA-00688中实现的隔离级别是多少。

    我知道这取决于 PCB 参数的类型、但我想知道 TIDA-00688的隔离级别是多少?

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gaurang 您好!

    我们没有测量隔离级别、并且此数据不可用。 该设计旨在支持功能隔离、例如消除模拟 PLC 输入的嗡嗡声环路。 例如、如果浪涌脉冲导致初级侧和次级侧之间的电压差、它还可能支持瞬变。

    如果您需要电气安全、这将超出设计范围。 对于具有安全方面的应用、必须使用具有所有必需认证的专用变压器、并在需要时使用增强型隔离。

    此致、

    Ingolf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ingolf

    这对我的问题回答得非常好。

    感谢你的帮助。