This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 中的电容器值计算

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774021/capacitor-value-calculations-in-webench

您好、Alfred、
我将 webench 用于开关稳压器设计。 我想知道衰减值是如何计算的、是基于5% pk-pk 输出噪声还是任何其他参数?

谢谢、

Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    我们从制造商处获取陶瓷电容器的直流偏置特性数据、因此获取测量值的条件会驱动降额电容器值。 通常、大多数制造商倾向于使用相似的频率和交流 Vrms 值进行测量-大约120Hz 和0.5Vrms 数据非常常用。 有关更多详细信息、 请参阅 Murata 的本指南作为示例。 在某些情况下、我们无法获得所有陶瓷电容器的这些数据、在这种情况下、我们使用电容器变化与施加电压的线性近似值。 希望这会有所帮助。

    此致、

    模块