This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:电池组充电器设计

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/773806/webench-tools-battery-pack-charger-design

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想设计一个规格如下的充电器:

标称电压72V

全充电电压84V

输出电流10A

用于 CV 和 CC 工作模式  

输入为110VAC-240VAC 10-15A @50Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米林德

    我们没有符合您规格的单个充电器 IC。 但是、有些 TI 参考设计使用2个或更多 IC、这些 IC 非常符合您的规格。 www.ti.com/.../index.html