This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:TIDA-01505

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769465/tida-01505-tida-01505

器件型号:TIDA-01505

您好!

我参考的是 TI 参考设计 文档 TIDA-01505、对所完成的设计计算没有什么疑问。

  • 第2.3.2节变压器设计:在实际占空比 DOG_ACTION 计算中、 Vout 被视为20V 而不是15V、是否考虑了任何特定的设计标准?
  • 第2.3.4节:输入电容:使用定义的值计算输入电容不会输出2.5uF,Ipri_pk、Don、Fsw、VRIPPLE 的确切值是多少?

谢谢、此致

史密斯 M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smiththa、

    对于 DOG_act 计算、Vout 使用15V 电压、VIN_MIN 为50V。 请注意、NPS 为12。 这样得出的结果为0.8。

    2.抱歉出错了。 在实际计算中、Ipri_pk 为1.2A @ 80Vin、DON 为0.7、Fsw 为140kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不同部分的占空比、一次侧峰值电流、Vin 电压值为何不同?
    为什么它是80V 输入电压而不是40V、这是最低电压要求。
    先前计算值中的 Ipri_pk 电流为1.86A、计算时考虑1.2A 的原因
    输入电容的计算值与原理图中的值不匹配(计算值为2.5uF,原理图中为0.22uF)。
    请澄清
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Smiththa、

    对于此类超宽输入电压反激式转换器、我们需要牺牲组件选择和系统性能。 在再生制动测试中、不同的 OEM 在最低输入电压下需要极低的功率。 对于50个输入电压、它在满负载条件下需要5.6uF 高电压电容器。 这将增加更多的成本、这是必要的。 在设计中、10 μ F 输入电容的3倍串联使用、因此有效电容为~3.3 μ F、足以在80V 电压下支持3%的纹波。 当输入电压为80V 时、Ipri_pk 变为1.2A 而不是1.86A。 我们在实验室测试期间进行了大量调整、原理图在进入最终版本之前已多次修改。 这就是为什么在设计指南中预先计算出几个不匹配问题。 对困惑表示歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    对输出电容器选择有疑问。 从何处获取 ESRout 的计算以计算 Cout_min 在计算中、它被视为0.028、请问这个值是如何考虑的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是、在输出电感器设计中、如何计算初级最小电流 I_pri_min? 是否为 Ipri_min= Ipri_rms-(Ipri_pk-Ipri_rms)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Smiththa、

    ESR 值可通过制造商的网站获取。 例如、对于 GRM21BR6YA106KE43L 陶瓷电容器、您可以在以下链接中找到电阻频率曲线:
    psearch.en.murata.com/.../GRM21BR6YA106KE43#.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到的是方程式27、对吧? 首先、您需要计算一次侧的电流 IRIPPLE、即 Vin*Ton/Lpri、Ton 是占空比 x 周期。 占空比约为0.66。 输入电压为100V 时、IRIPPLE 的计算结果为~0.3A。 然后 Ipri_min=(Vout+VF)*Iout/(Vin*Don)-IRIPPL=0.65A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    但为什么 Vin 被视为100V? 设计规格说明了40V 至1000V 的输入电压范围、以及您为何考虑在设计中使用100V? 如果考虑40V 电压、我们是否无法实现? 它有任何设计限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Smiththa、

    它不受输入电压的限制。 输入电压为40V 时、也可以实现。