This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01547:如何使用 TIDA-01547接收数据或发送数据

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772030/ccs-tida-01547-how-to-receive-data-or-send-data-using-tida-01547

器件型号:TIDA-01547

工具/软件:Code Composer Studio

 您好!  

我从事6LoWPAN 应用。 我想知道如何使用 TIDA-01547参考设计从任何器件接收数据? 此外、我想将数据发送到数据收集器、但我在代码中找不到数据发送或数据接收器件。 请帮助我解决这种情况。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将需要创建一个连接到器件的外部接口、并在接收数据时传递到应用程序任务。 对于应用程序任务、您可以查看 app_task_root.c (用于 root)和 app_task_node.c (用于终端节点)以了解详细信息。

    此致、
    Wonsoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 您对我非常有帮助。 我还要求我在代码中写入我自己的数据、并将此数据发送到器件、以便我应该在代码中使用哪个器件? 我做不到。

    此外,我想知道 app_task_node.c 中的哪个部分发送数据以及它发送的数据是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以修改 simple-udp-meter.c 中 Read_meters ()中的应用程序数据  

    此致、

    Wonsoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想更清楚地提出我的问题。 我想将数据发送到一个 LaunchPad、再发送到另一个 LaunchPad 以控制 LED。 例如、如果我在 launchpad 1中的按钮为1、此信息将发送到 launchpad 2、launchpad 2的红色 LED 将亮起等 我可以在 Read_meters ()函数中的该应用程序中执行吗? 万分感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    应用任务中的数据传输和接收部分保持不变。 我想您需要实施硬件中断例程来控制按钮按压和 LED。 您将需要查看 MSP432 SDK 软件提供的一些驱动程序示例。  

    此致、

    Wonsoo