This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:USB2ANY 防火墙要求

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772612/webench-tools-usb2any-fireware-requirement

主题中讨论的其他器件:TPS23880USB2ANY

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我有相同的情况,我使用 的是带 TI 评估模块(TPS23880 EVM)的 USB2ANY,但 PC 找不到 USB2ANY,无法安装 USB2ANY 驱动程序。 USB2ANY 是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    补充:PC 可以找到 USB2ANY、但无法安装驱动程序;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user650022、

    我们的 PSE 应用工程师目前正出差、因此她的响应可能会延迟。 我想确认收到你的问题、并告诉你 Penny 会尽快回复。

    感谢您考虑 TI 的 PoE 解决方案、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的用户650022:

    请再次尝试更新固件、方法是在将 USB 电缆连接到 PC 时按住按钮。 谢谢。

    此致、

    一分钱