This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:ZVS 检测算法的详细工作原理?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/773150/tida-00961-detailed-working-principle-of-the-zvs-detect-algorithm

器件型号:TIDA-00961

在方框图 TIDRV40中、升压电感器 L102和 L103是与辅助绕组 AUXnA/B 耦合的电感器 然而、初级绕组上的电压与电感器电流差、辅助绕组上的电压与初级侧成正比、 根据这个答案、输出也与输入电压差。

IHO GaN FET 被主动驱动、因此在过零点附近、电感器电流应该以恒定速率下降、所以从 AUXnA 到 AUXnB 的电压应该是一个恒定值、输出 ZVSn_2应该为零? 我认为一定会有问题。

BTW、ZVSn (ZVS1、ZVS2)、ZVSn_2 (ZVS1_2、ZVS2_2)和 ZCD_OUTPUTn 分别是什么? 如果有一些文件解释这一点,就好得多。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    辅助绕组上的电压将是电感器自身上电压的降压版本(无直流分量)。

    我们使用了某些未使用的输入信号来调节控制。 我们将在稍后的更新中删除这些内容。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复,但我仍然感到困惑。

    升压电感器上的电压(理论上)为输入交流电压减去输出电压或减去零、具体取决于控制器已经知道的电桥开关状态、而无需辅助绕组的帮助。 如果辅助绕组仅用于测量电感器两端的电压、我想知道为什么我们需要该辅助绕组? 再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saili、我根据您的参考设计构建了一个模型、如图 1. L1是主电路电感器,L2是辅助绕组。 为了实现三角电感器电流波、ZCD 由理想器件单独控制、而负电感器电流峰值被设定为一个较低的值来放大过零点。 根据仿真结果、L1和 L2之间的互感值 M 与主电路的运行无关。

    图 1 LSPICE 中的仿真模型

    但是、如图中的仿真结果所示。 2、ZCD 检测器输出似乎与 ZCD 点无关。 当输入电压通过此仿真的调用变化时、V (N002)的波形看起来是恒定的。 您能解释一下 ZCD 探测器的设计和操作吗? 非常感谢!

    图 2在 M=.9和 Vin=200下的仿真结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用辅助绕组的需要是了解从一个电平到另一个电平的转换是如何发生的。 例如、如果发生 ZVS、电压波形将显示缓慢的 dv/dt 转换。 如果没有发生 ZVS、至少对于一个小电压阶跃、将会有一个急剧的 dv/dt 转换。 C-R 除法器电路检测到这个 dv/dt (微分器的输出将取决于波形的 dv/dt)、以便控制器知道是否发生 ZVS。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!