This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC25600:UCC25600

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772748/tina-spice-ucc25600-ucc25600

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

仿真过程中存在问题、IC 没有栅极脉冲。

我还添加了 Tina-ti 文件。

请访问以下网址 attachment.e2e.ti.com/.../LLC-RESONANT.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nilakantha、

    供参考、我们将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilakantha、

    感谢您共享.tsc 文件。 我们已经对其进行了研究。 下面是我们为使其正常工作所做的更改。

    1、在输入级正确接地。

    2.已正确连接输出 OUTA 和 OUTB。

    3.添加了二极管 D1和 D3、电阻器 R5和 R29以帮助仿真收敛。

    4.更正了电阻器 R24的值(从2.37Ohm 更改为2.37kOhm)。

    5.更改了以下分析参数

    TR 最大值 迭代数:从20更改为400

    TR 最大值 时间步长(秒):从10G 更改为20n

    PFA 更新的项目 e2e.ti.com/.../0636.LLC-RESONANT.TSC

    以下是更新的仿真结果。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何增加输出电压?