This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Lm1893低压电力线载波通信项目

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772274/lm1893-low-voltage-power-line-carrier-communication-project

尊敬的 TI 专家:

我的客户  现在正在评估 Lm1893和 ST ST7538、我发现 Lm1893是 一款过时的产品、我想知道他们的其他产品是否可以替代 LM1893?

申请:

电压低于400V、通信速率低于10Kbit/s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qianqian、

    遗憾的是、我们没有产品可替代 LM1893、因此 ST7538可能是您客户的最佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助~