This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20692:输出电压至15VDC

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771011/pmp20692-output-voltage-to-15vdc

器件型号:PMP20692

您好!

我们有兴趣 将此设计用于反激式直流/直流转换器。 但我们需要15V@3A 的输出。  请建议我们对设计进行修改。  

此外、请分享变压器详细信息以便在我们一侧制造、或建议直接购买任何器件型号

此致

纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    要将输出设置为15V、请将 R17更改为13.7K。 初级偏置电压也会增加到15V、因此您可能需要调整变压器匝数比。

    随附 的是通用微电子器件 UT387483修订版2的变压器规格表。

    e2e.ti.com/.../UT38748S_5F00_REV.2.pdf

    此致、

    Bob Sheehan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob Sheehan、您好!

    感谢您的回答。 我将继续提出您的建议。

    此致

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob Sheehan:

    是否可以将输出功率增加到60W (15V@4A)? 如果是、请建议我更改设计和变压器。

    此致

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须咨询变压器制造商。 我看不到饱和电流额定值、但您可能需要具有经修订的匝数比的更大值。 然后、您将需要在新条件下评估 MOSFET 和整流器电压应力。