This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01418:将 IGBT 更改为 NMOSFET

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01418, TIDA-00364, UCC27714, UCC27712, UCC27712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771688/tida-01418-change-the-igbt-to-nmosfet

器件型号:TIDA-01418
主题中讨论的其他器件: TIDA-00364UCC27714UCC27712UCC27712-Q1

尊敬的 TI 专家:

我发现 TIDA-01418是一个很好的设计示例。

我希望将其应用于我的目标应用:VBUS=86V (最大 Vbus=100V)和额定3kW (峰值7kW) 、具有三相 PMSM 的三分流 FOC 控制。

Q:将 IGBT 更改为 NMOSFET

我发现 NMOSFET 的 VDS=150V、RDS=4.8m Ω、ID =171A。 我能否使用我找到的 NMOSFET 直接替换逆变器中的 IGBT:IXYINP15N65C3D1模块?

期待您的回复。

此致、

唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的唐汉:

    正如我所理解的、这些是您的应用的参数:

    VBUS = 86V (100V)

    Prated = 3kW (峰值7kW)

    =>额定电流= 34.8A (峰值81.3A)

    实际上、您可以使用 MOSFET 轻松替换 IGBT、但请注意分流电阻器(总共6个电阻器、每相2个)、必须对其进行调整!

    由于您的应用中具有相同的功率级别(如 TIDA-01418)但总线电压较低、因此您的情况下的额定电流相当高。

    在不调整分流电阻器的情况下、每次电流(额定)开始流动时、过流检测电路将假定出现过流情况、并将立即下拉栅极驱动器的输入/控制引脚、因此功率级(MOSFET 半桥)将立即禁用。

    此致、

    Levan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家 Levan:


    感谢您的友好和专业回答。
    我将按照您的说明仔细确定分流电阻器。  很抱歉我还有一些问题。  

    问题1. 对于我找到的 MOSFET (通过汽车认证、ID = 171A (TC = 25度)、ID = 121A (TC = 100度)、我是否需要担心散热问题、然后应用"功率 MOSFET 的并联操作"(在 TIDA-00364中提到)。  在下图中、我添加了两个 MOSFET、使"两个"MOSFET 并联。 连接是否正确?  可以正常工作吗?

    UCC27712能否驱动以下电路? (UCC27714似乎具有更大的灌电流/拉电流、但 UCC27714不符合汽车标准、因此我不考虑它。)

    问题2. 在 TIDA-01418文档中、我找到了许多"X"标记、如下所示。 请告诉我这是什么意思?

    希望很快收到您的回复。

    非常感谢您的帮助~

    此致、

    唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的唐汉:

    问题1:是的。 您需要注意散热。 并联有助于降低功耗(Rdson 将更低)。 我建议您在每个 MOSFET 栅极上放置自己的栅极电阻器。 从栅极驱动器到 MOSFET 的每个栅极路径都应对称(相同的电阻、理想情况下相同的导线长度)

    我认为 UCC27712-Q1将能够驱动您的电路、如果您遇到一些问题、如果拉电流不足、您可以减小栅极电阻器的值。

    问题2:请忽略它。 无意义。


    此致、
    Levan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家 Levan:

    您的专业建议对 TI 用户非常重要。

    Q3:您提到了栅极电阻器的重要性、它们是我在下面绘制的那些电阻器吗?  

    我将尝试确定栅极电阻器的值。 但是、如果您具有直观的初始值、您能告诉我吗?  ^_^

    无论如何,我非常感谢你!

    祝你一切顺利!  希望尽快收到您的回复!

    唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的唐汉:

    问题3:是的、没错。

    一旦您了解了所有组件、就需要在您的应用中确定这些值。

    您还可以尝试保持相同的值并确定硬件的特征。

    此致、

    Levan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的专家 Levan:
    感谢您提供的专业和友好的建议。
    祝你一切顺利!  
    此致、
    唐汉