This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060025:TIDA-060025是否仍在产品中?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, TDC7201-ZAX-EVM, OPA858, TIDA-060025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772735/tida-060025-is-tida-060025-still-in-product

器件型号:TIDA-060025
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP、 TDC7201-ZAX-EVM、 OPA858、

尊敬的 TI:

我想安装 LIDAR 系统、发现该器件可以满足我的需求、但我找不到购买的地方。

我用这些 TI 的 EVM 板编写:

MSP-EXP430F5529LP

TDC7201-ZAX-EVM

OPA858 EVM

但与 TIDA-060025不同、它缺少高速比较器和激光驱动器。

那么、我想知道 TI 是否会再次推出 TIDA-060025产品?

必去之处

Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antoine、您好!

    我们的一些设计不是作为产品销售的、但您可以自行找到创建该设计所需的所有材料。 您可以在产品页面中找到 BOM、光绘文件和用户指南。

    最棒的
    Hasan Babiker