This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:G184014LF

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772710/tida-01604-g184014lf

器件型号:TIDA-01604

您好!

我正在尝试构建此参考设计、但我无法找到 L100、L101、L102 G184014LF 电感器、Toroid、260 μH、 0.038欧姆、无位置。 我已联系 GCI 技术、他们的答案如下:

Yordan、您好!

到目前为止、我们仍无法提供此产品的报价。   问题出在核心供应商。   我们最近已经对该器件进行了多次查询、但核心供应商不支持我们的报价请求。    我们别无选择,只能争取现在的结果,并继续寻找另一种解决办法。     谢谢!               

 

此致、  

Dana Kassay

GCI Technologies、Inc.

1301 Precision 驱动器  

 美国德克萨斯州普莱诺75074

电话+1.972.423.8411 x 230;电话:+1.214.912.6824

请问您能否提供有关此电感器的一些技术细节、以便我可以找到另一家制造商来构建它?

提前感谢!

Yordan