This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:关于净 VCC_U (VCC_V &放大器;VCC_W)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, TL431, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771310/tida-00366-regarding-net-vcc_u-vcc_v-vcc_w

器件型号:TIDA-00366
主题中讨论的其他器件:UCC21520TL431AMC1301

UCC21520 VDDA 使用自举在16V 时给出、而净 VCC_U 也将在16V 时提供、绕组至 U_TOP_REF。 但 VCC_U 也用于通过 TL431为 ADC 供电、将 VDD1保持在5V。 这种解释是否正确。

这意味着在 R72 820ohm 电阻器上压降了16V - 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sharat、

    您的解释正确。 AMC1301 Vdd1需要一个相对于开关节点(U_TOP_REF)的5V 电源。 R72上将有11V 的压降。

    此致、
    Pawan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的 Pawan。

    由于该电阻器上耗散了大量功率、因此这是一个好设计吗?
    在 U_TOP_REF 的情况下为 AMC1301提供自举5V 电压的其他方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sharat、

    有两个选项可供选择齐纳二极管或 LDO。 在这两种情况下、根据设计的不同、功率耗散约为50至150mW。

    与三相逆变器级和电机的损耗相比、该功率损耗可以忽略不计、根据电机额定功率、该损耗可能为几十瓦至几百瓦。

    此致、
    Pawan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也感谢 Pawan 的这些计算示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、TL431如何能够生成5V VDD1、因为阴极连接到16V (或15V) wrto U_TOP_REF、而 AMC 可以获取最大6mA 的电流、要使电阻器 R72上的压降为11V、它必须承载13.4mA 的电流。 不确定这是如何在 VDD1上保持5V 电压的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sharat、

    流经电阻器 R72的电流保持恒定。 它由 AMC 和 TL431共享、具体取决于 AMC Vdd1负载。

    此致、
    Pawan