This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:TIDA-01505

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772325/tida-01505-tida-01505

器件型号:TIDA-01505

您好!

问题在于输出电容器选择。 计算得出的电容值为1845uF。

如何在铝电容器和陶瓷电容器之间选择组合? 是基于 ESR 值还是完成组合的选择标准。

谢谢、此致

史密斯 M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于市场上的成本和可用性。 470uF 和10uF 是标准值。