This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CU2843:我可以使用 UC2843获得80VDC 和15A 的输出功率吗? 在 webench 中、我无法对该设计进行仿真

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843, UCC28180, LM5021, PMP10215, UCC28950, PMP8606, UCC28070, UCC28720, UCC2895-Q1, UCC3895, PMP9622, PMP7246, UCC28951-Q1, PMP20657, TIDA-01407, PMP6712, PMP8740, TIDA-00779, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771448/webench-tools-uc2843-can-i-use-uc2843-to-get-output-power-of-80vdc-and-15amps-in-webench-i-cant-simulate-that-design

器件型号:UC2843
主题中讨论的其他器件: UCC28180LM5021PMP10215UCC28950PMP8606UCC28070PMP5568UCC28720UCC2895-Q1UCC3895PMP9622PMP7246UCC28951-Q1PMP20657TIDA-01407PMP6712PMP8740TIDA-00779UCC28951

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的输入为200Vac、输出为80~100Vdc、15Amps……我想在这个应用中使用 UC2843、但是在 webench 中我无法进行调节。 请帮助我了解哪些电路/原理图符合我的要求。

此外、如果您有更好的建议或选择、请告诉我。

此致、

Arkaprava Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arkaprava、

    您的设计的输出功率要求远高于该工具可支持的功率要求。 我将请产品专家查看您的请求、了解是否可以使用 UC2843来完成此操作。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    根据我的要求、您能告诉我哪种原理图是合适的??
    在 webench 中、我无法模拟我的要求、因此我不确定我是否做了正确的事情。
    请在这方面帮助我。

    此致、
    Arkaprava Sinha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PN
    注意:(-Q1)
    替代

    说明

    链接

    输入电压

    输出电压

    输出功率

    OBC

    电动汽车充电站

    直流/直流

    拓扑

    LM5021 (-Q1)+ UCC28180

    适用于 D 类放大器的 PMP10215通用输入至3.3V、12V、36V、200W 连续 PSU 参考设计

    http://www.ti.com/tool/PMP10215

    85 - 264 VAC

    36、12、3.3V

    200瓦

    X

    X

     

    CCM PFC + 2开关正向

    UCC28950 (-Q1)

    PMP8606 300W 全桥相移(FBPS)直流/直流电源参考设计

    http://www.ti.com/tool/PMP8606

    350 - 750 V

    24伏

    288瓦

    X

    X

    X

    PSFB

    UCC28070 (-Q1)+ UCC28950 (-Q1)

    PMP5568全功能350W 离线高性能电源参考设计

    http://www.ti.com/tool/PMP5568

    85 - 265 VAC

    12 - 14 V

    350瓦

    X

    X

     

    CCM 交错 PFC 升压+ PSFB

    UCC3895 (UCC2895-Q1)+ UCC28720

    PMP9622 350W 恒压-恒流(CVCC)相移全桥参考设计

    http://www.ti.com/tool/PMP9622

    120 VAC

    44 V

    350瓦

    X

    X

    X

    PSFB +反激

    UCC28950 (-Q1)

    具有 PSFB ZTE 和 HSHB 的 PMP7246 36-60V 输入电压、350W 慢漏极调制电源转换器参考设计

    http://www.ti.com/tool/PMP7246

    36 - 60 V

    32 V

    384瓦

    X

    X

    X

    PSFB

    UCC28951-Q1

    PMP20657紧凑型高效单向48V 至12V@400W 汽车电源参考设计

    http://www.ti.com/tool/pmp20657

    36 - 60 V

    12伏

    400瓦

    X

    X

    X

    PSFB

    UCC28951-Q1

    TIDA-01407汽车400W、48V 电池输入、12V 输出电源参考设计

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01407

    36 - 60 V

    12伏

    400瓦

    X

    X

    X

    PSFB

    UCC28070 (-Q1)

    PR779一款1.2kW 通用输入交错 CCM PFC 电源板

    http://www.ti.com/tool/pr779

    85 - 270 VAC

    390伏

    1200瓦

    X

    X

     

    CCM 交错 PFC 升压

    UCC28950 (-Q1)

    PMP6712适用于 PoE 电源(PSE)的双通道全桥转换器(54V @ 30A)

    http://www.ti.com/tool/pmp6712

    38 - 60 V

    54伏

    1600瓦

    X

    X

    X

    PSFB

    UCC28950 (-Q1)+ UCC28180

    2kW 并联电源模块的 PMP8740设计评论

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup349/slup349.pdf

    90 - 265 VAC

    20 - 32 V

    2000瓦

     

    X

     

    CCM PFC 升压+ PSFB

    UCC28070 (-Q1)

    用于空调的 PMP4259 390VDC 输出、3kW 前置稳压器

    http://www.ti.com/tool/pmp4259

    90 - 264 VAC

    390伏

    3000 W

    X

    X

     

    CCM 交错 PFC 升压

    UCC28180

    TIDA-00779效率大于98%且针对 BOM 和尺寸进行了优化的230V、3.5kW PFC 参考设计

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00779

    190 - 270 VAC

    390伏

    3500瓦

     

    X

     

    CCM PFC 升压+ PSFB

    UCC28070 (-Q1)

    PMP4311 5KW 交错式 CCM 功率因数校正转换器

    http://www.ti.com/tool/pmp4311

    180 - 264 VAC

    400 V

    4800瓦

    X

    X

     

    CCM 交错 PFC 升压

    您好 Arkapprava、

    通常、在这个功率级别(1500W)下、电源处于两个功率级、即 PFC 前端和直流/直流隔离级。

    UCC28180是一款 CCM PFC 控制  器、可用于300W 至10kW 的设计。 这可用于生成400V 直流总线电压。

    然后、可使用移相全桥 UCC28951将400V 直流总线电压转换为100V。 PSFB 是一种零电压开关拓扑、可降低开关损耗、这在400V 输入下运行时非常重要。

    由于您的应用具有100V 的输出、因此 UCC3895 PSFB 可能是更好的选择、因为您可能不需要设计中的 SR MOSFET、并且可以使用高压二极管作为次级整流器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您分享这些信息。
    我对 UCC28180 PFC 控制器有一个问题。 VCC 引脚需要什么额定电流(额定电压为12V 直流)?
    请在这方面帮助我。

    此致、
    Arkaprava Sinha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arkapprava、

    数据表的第7.5节给出了工作电流、在典型应用中、该电流大约为7mA、但该值会随着更高的开关频率和更高的 PFC MOSFET 额定电流而上升、从而增加栅极电容。

    此致

    Peter