This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00311:关于备选部件的建议。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00311, AFE4403EVM, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772003/tida-00311-suggestion-on-alternative-part

器件型号:TIDA-00311
主题中讨论的其他器件: AFE4403EVMAFE4403

你好。

我使用 TIDA-00311参考模型来实现 SPO2传感器。 为此,我需要使用模拟前端(AFE)。  

由于 TI 举办的竞争对手(IICDC、2018)不支持在外接原型设计中使用此类 SMD 级焊接、因此我正在寻找 IC 的工艺、因此我不需要进行此类焊接 (如果我能得到一个 EVM 或者一个具有内置 AFE 的 MCU,那就更好了!)

请建议我如何继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、您好!

    要启动项目、您可能需要访问 www.ti.com 查看 AFE4403EVM
    此 EVM 具有与参考设计 TIDA-00311中使用的 AFE (AFE4403)相同的 AFE、并随附了几个带传感器电缆的传感器板。